This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450-Q1:球型罩设计

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA450-Q1, PGA450Q1EVM, PGA460, PGA460-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1088175/pga450-q1-dome-design

部件号:PGA450-Q1
线程中讨论的其他部件: PGA450Q1EVMPGA460PGA460-Q1

您好,TI:

 演示板 PGA450-Q1使用的材料(性能和超声波传感器)供应商PN是什么? 您可以为 我分享详细的材料清单吗?

此致

JQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JQ,您好!

    以下链接具有PGA450Q1EVM的BOM:

    https://www.ti.com/lit/zip/slar135 

    在BOM中,您可以找到有关EVM中使用的传感器和变压器的信息。

    但是,我建议不要使用PGA450,而是使用PGA460。   与PGA450相比,PGA460具有更好的性能,更低的成本和更小的尺寸。  

    此致,

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mekre。

    PGA460-Q1 OWI和PGA450-Q1 LIN都连接到ECU,都需要添加一个收发器。您能告诉我 PGA460-Q1 和  PGA450-Q1的材料的(收发器)供应商PN吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mekre。

    PGA460-Q1 OWI 连接到ECU(MCU) UART或其它UART也正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户654.4457万:

    以下是PGA450使用的换能器和变压器:

    以下链接有可与PGA460配合使用的传感器和变压器示例:

    https://www.ti.com/lit/zip/slac787

    对于PGA460的OWI选项,您需要一个单线接口收发器电路来与微控制器通信。  这是我们在 BOOSTXL-PGA460 EVM中使用的收发器电路

    此致,

    Mekre