This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:如何提高灵敏度

Guru**** 1189090 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114EVM, FDC1004, FDC2114, LDC3114-Q1, FDC2114-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1089784/fdc2114evm-how-to-increase-sensitivity

部件号:FDC2114EVM
主题中讨论的其他部件: FDC1004FDC2114LDC3114-Q1FDC2114-Q1

大家好,团队。

我 将FDC2114EVM 用于触摸传感器到开/关LED。

10x10方形印刷电路板安装在3T ABS板上。

就像这样

手指          ↓

3T ABS板=========   

10x10印刷电路板      ***   

当手指触摸板时,传感器值将更改为550至548。 (在我的测试条件下)

但PCB下方的导线,传感器值将更改为550至530。

也许当我制作一个10X10雕刻图案PCB时,它也会有同样的效果?

此致,

Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kim:  

    您可以在传感器实施中添加屏蔽,以减少电缆对传感器另一侧的影响。 这使得传感器在所需的感测方向上具有最高灵敏度。 请参阅 本E2E博客 ,了解有关屏蔽如何提供帮助的更多信息。  

    此外,我们还提供了FDC1004,该设备集成了主动式屏蔽驱动程序。  

    此致,  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    感谢您的建议。

    实际上,我想改善传感器另一侧电缆的影响。

    解释简短的结构,

    传感器将安装在其他主PCB或墓穴的上方。

    和主PCB放置在板下方。

    如果用户触摸传感器区域,PCB将通过FET打开LED。 (MCU控制FET)

    所以当我测试 一个样本系统时。

    如果传感器下方不存在电缆,则FDC2114输出值未更改或较小。 无法区分用户是否触摸了它。

    另一种情况是,如上图所示,传感器下方存在电缆,FDC2114的输出值有所改进。

    但我不能在产品中使用这种电缆,我想知道PCB上的纹理图案在3种情况下有效。

    或者 ,如果有其他好方法,请告诉我。

        

    最后,FDC2114/FDC1004不1004不是AEC-Q产品,您是否可以推荐AEC-Q产品?

    感谢您的支持。

    此致,

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kim:  

    感谢您的澄清。 如果电缆用作传感器的附加天线,您主要关心的是提高传感器灵敏度。 FDC2114在谐振结构上运行,以确定电容的变化。 您可以尝试调整EVM上的LC槽,以更改传感器频率,使其对更改更加敏感。 首先,我要减小EVM上的电容器。 您还可以尝试使用接地目标方法来提高对用户触控的敏感度。  

    或者,由于这是一个触摸应用程序,您可以使用感应触摸按钮。 这是一种不同的设计方法,但使用压力而不是电容性变化来确定按钮按下。 为了了解这是否可行,我有几个问题:

    • ABS的厚度是多少?
    • ABS是用于此应用的最终材料吗?  
    • 整个结构是否缺勤? 图片看起来传感器两侧可能有不同的材料。  

    有关感应式触摸按钮的入门材料,请访问: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/108.643万/faq-how-to-get-started-with-inductive-touch-buttons/4022125。402.2125万。  

    最后,FDC2114-Q1是FDC2114的AEC-Q版本。 如果您想要使用感应式触摸按钮, 我将从LDC3114-Q1开始。  

    请告诉我您对备选建议的想法。  

    此致,  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    感谢您的替代建议。

    很遗憾,我不能使用您的建议。因为它是客户公司指定的规格。

    不过,请回答您的问题

    • ABS的厚度是多少?

          -在演示3T中,可以将其更改为2~2.5T。

    • ABS是用于此应用的最终材料吗?  

          它将会被涂漆,但是的。

    • 整个结构是否缺勤? 图片看起来传感器两侧可能有不同的材料。  

          -是的,实际产品与1 m 长型和白色LED指示灯在中心刺痛有关。 我是30 cm。

           触摸位于最右侧或最左侧的传感器。

    无论如何,我尝试更换EVM和接地目标上的LC槽。

    感谢你的帮助。

    此致,

    Kim。