请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPT4001EVM 芯片数据表中提供的公式与GUI中用于计算lux值的公式之间存在差异。 数据表中提供了以下公式:
(Lux=ADC_CODES x 312.5E-6)
但是,在GUI的源代码中,使用以下公式:
(代码2Lux=Lux*312.5e-6 1.96)
1.96 系数来自何处?
这种系数可以理解地导致在使用I2C读取值时与使用GUI时出现差异。