请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV5056-Q1 主题中讨论的其他部件:DRV5056
大家好,
如果施加了过多的磁场或负磁场(超出输出电压的线性范围),其输出电压是否会夹到VCC或GND? 例如,如果磁场太强,例如200mt在A1-suffix上(200mV/mt),输出电压是否几乎等于VCC? 此外 ,如果 存在 负 磁场(例如-200mt),输出电压是否几乎等于GND?
此致,
大池