This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170:TMAG5170可在Z轴方向测量的最大高度

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1092398/tmag5170-maximum-height-that-can-be-measured-in-the-z-axis-direction-by-tmag5170

部件号:TMAG5170

你好,团队成员

一个小问题是,TMAG5170在Z轴方向上可以测量的最大高度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey,

    感谢您联系TMAG5170。  此设备在传感器位置感测X,Y和Z轴的复合磁通密度。  此区域与磁铁范围的对应方式将因磁铁的大小,形状和方向而异。  我们有 一个计算器工具 ,您可能会发现使用您的磁铁来估算场值非常有用。   

    您通常应该观察到,磁铁的磁通密度与磁铁距离的平方成反比。  因此,随着Z轴方向的范围增加,B场中的范围将会迅速减少。  在最远的范围内,将有一个点,即在传感器输入参考噪声之上,无法再观察到输入信号。  目前,几乎没有或根本没有可利用的信息。  为了解决这一问题,该设备具有内置平均功能,能够将z轴中的噪声级别设置为低至11 uT。  

    谢谢!

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    有一个项目需要一个传感器来检测200 mm 高度移动,您是否有推荐的解决方案?

    TMAG5170是否用于此目的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey,

    对于大多数磁铁而言,200 mm 距离较远,需要非常小心的设计,并使用强度较高的磁铁。  在这一范围内使用超声波解决方案可能更有意义。  您可以考虑以下参考设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-0.1386万

    这些资源也可能有助于您入门:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa907d/slaa907d.pdf

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/74.8143万/faq-ultrasonic-sensors

    谢谢!

    Scott