This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:适用于TMP75的更小尺寸替代解决方案

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1098703/tmp75-smaller-size-alternative-solution-for-tmp75

部件号:TMP75
主题中讨论的其他部件: TMP1075

大家好,

我的客户希望寻找一种PCB尺寸或封装尺寸更小的解决方案。

接口应仍为I2C,精度和其他功能应处于类似级别。

有什么建议吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,范宾:

    感谢您在Sensing论坛上发布信息。

    TMP1075比TMP75更精确,并提供WSON和SOT563封装,这两种封装都比TMP75小。  

    此致,

    Nicole