请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63 您好、先生、
客户想要在 D+/D-上使用3.3nF 电容器、可以使用 该值吗? 因为数据表是2.2nF。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
客户想要在 D+/D-上使用3.3nF 电容器、可以使用 该值吗? 因为数据表是2.2nF。