This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63:D+和 D−引脚2.2nF 电容器

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1127000/lm63-d-and-d-pin-2-2nf-capacitor

器件型号:LM63

您好、先生、

客户想要在 D+/D-上使用3.3nF 电容器、可以使用 该值吗? 因为数据表是2.2nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    如前所述、最大电容指定为2.2nF。 电容过大将导致负温度误差。

    谢谢、