主题中讨论的其他器件:TIDEP-0090
尊敬的专家:
我看到 TI 的两种解决方案可解决 MIMO TDM 中的速度模糊问题:
1.扩展 Vmax CLI 命令,启用基于3个假设和相应角度光谱的校正程序。 具有最大峰值的峰值可提供正确的速度和方位角。 这样可实现高达3*Vmax 的展开速度、并在一个测量周期内提供正确的点云。
2.在3-5个测量周期内,G 轨迹通过距离速率分析自动展开混叠速度。 但是、在进行 MIMO 时、具有别名速度的原始点云还由于不匹配的多普勒补偿而包含不正确的方位角。 然后,G-track 是否解决了两个相互关联的问题? 是否有任何全局参数可让 G-Track 处理速度模糊问题?
如果在同一距离多普勒库中存在多个目标、或者在短距离内从单个目标进行较大的多普勒展频时、解决方案1可能会失败。 在 MIMO 的情况下、G-track 是否能够以几个测量周期为代价单独消歧? 提前感谢您对此进行了说明。
最棒的
Tim