您好!
我正在尝试使用基于参考设计的 FDC1004开发定制 OOP 液位传感器系统。 由于系统要求、我必须将参考液体传感器置于 FDC1004芯片的 PCBA 的另一端。 我想知道液位是否会影响基准电平的电容、因为该迹线的长度是电路的长度。 我还在 PCB 的另一侧布线、以帮助屏蔽信号线。
请提出任何和所有建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当液体覆盖迹线时、让液体参考迹线浸没在液体中会导致电容偏移。 PCB 另一侧的走线有助于屏蔽外部噪声。 如果您不关心外部噪声、则可以切换参考迹线和屏蔽迹线、以便将迹线与箱中的液体进行屏蔽。 这可能无法完全消除电容变化、但会限制其对液体基准测量的影响。
电容漂移是与您在液位传感器中看到的漂移相似、还是要小得多?
此致、
Justin Beigel
尊敬的 Mike:
如果斜率相同、我认为 液位传感器更有可能耦合到参考液体迹线 、因为它们在您的布局中非常接近。 受水影响的迹线对加入水箱的液体的响应应小得多。 如果可能、我会将液体参考迹线移动到基准和屏蔽层之间、类似于 TIDA-00317上的环境参考
或者、您可以将迹线移动到两个参考焊盘之间、这与屏蔽层的连接方式类似。 请参阅以下内容:
此致、
Justin Beigel