大家好
我正在寻找一款工业级磁传感器、它应该能够确定行业中电机的速度和 RPM。
我找不到一个能够检测到它的传感器、有人可以建议我使用一个组件来确定安装电机时的转速。
我还需要它的技术文档和应用手册。
此致
Nirmith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Nirmith、
感谢您提出您的问题。 有多种方法。 有关建议、请参阅以下文献:
https://www.ti.com/lit/an/sbaa544/sbaa544.pdf
https://www.ti.com/lit/an/slvaeg3a/slvaeg3a.pdf
通常、此功能使用 锁存型器件执行、该器件将以交替场极性进行切换。 这有助于每转提供两次转换、从而提高速度测量的质量。 如果需要、可以使用2D 锁存器、例如 TMAG5110或 TMAG5111来收集有关速度和方向的信息。
如果需要更高的分辨率、则可以使用线性传感器生成正弦/余弦输出、这些输出可用于随时计算绝对位置。
谢谢、
Scott
Nirmith 、
我们有两个线性3轴传感器 TMAG5170和 TMAG5273。 这两种器件都提供集成角度计算、可随时跟踪以确定绝对位置。 这将使用户能够根据角度的变化率计算速度。 使用 TMAG5170的另一种方法是使用器件的可编程输入阈值。 例如、如果 X 通道看到幅度为+/-20mT 的正弦输入、则可以将阈值设置为+/-15mT。 每次转一圈发生两个事件(+15mT 和-15mT)时、器件都会在 ALERT 引脚上发送输出。 如果您还能够确定每个脉冲之间的时间、则可以轻松计算电机速度。
谢谢、
Scott