对于我的计算、我考虑了以下因素。 想知道它是否可以接受。
- EVM 上的 CH2、当保持断开状态时、读数为~5.5MHz。 即 EVM L 和“C”标称值分别为18uH 和33pF。
- 参考数据表中的电气特性、可以看出、根据1mH 电感器和10kHz 振荡、器件可感测的最大传感器电容为250nF。 但是、它并未指定 LC 振荡电路中用于得出这些数字的并联电容。
- 我使用了数据表中提供的公式并计算出并联电容“C”为3.3nF。
基于上述背面接地、我选择了以下值。
f (传感器)= 5.5MHz (基于 CH2打开时的情况、L=18uH 且 C=33pF)
C (传感器)= 23nF (DIY 电容器)
C (并联)= 330pF (随机挑选、可能不是因为我的传感器比 IC 感应能力低23nF ~10倍、我将上述3.3nF 乘以10计算得出的"C"值计算得出)
这导致 L 为36nH。
我想验证上述注意事项和结果。 如果这种方法正确、我还需要如何配置 EVM (在其 GUI 中)以获得适当的结果?