主题中讨论的其他器件:AWR1843AOP
您好!
我对在 AWR1843AOP 上运行 labs\lab0011_MRR_beamsteering 演示感兴趣、如以下主题中所述
我将介绍这个主题、您曾提到 在 AWR1843AOP 上运行 labs\lab0011_MRR_beamsteering 不需要任何更改。
并且、
1) 1)我想将7个照射野中的照射野数更改为2个照射野、因此以下函 数 gMRMSSMCB.Steer_Angle 值将更新/更改足够、或者是否需要任何其他更改。
gMrMSSMCB.subframeId = 0;
get_PhaseTxShiftCodeValue (gMrMSSMCB.Steer_Angle、&tx1phcode、&tx2phcode、&tx3phcode);
cfg_TxPhaseShiftInitParams (&g_ptrtxPhaseShiftCfg、tx1phcode、tx2phcode、tx3phcode);
Semaphore_post (gMrMSSMCB.phShftSemHandle);
gMrMSSMCB.Steer_Angle = gMrMSSMCB.Steer_Angle + 20;
if (gMrMSSMCB.Steer_Angle >= 60)
{
gMrMSSMCB.Steer_Angle =-60;
}
2) 2)如果我想将射束尺寸从20度更改为7度、我可以在哪里进行这些修改/更新?
提前感谢。
此致
Ravikumar。