https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1109932/drv5056-drv5056-a1
器件型号:DRV5056主题中讨论的其他器件: TMAG5273
你好
我计划使用 DRV5056-A1霍尔传感器。 我要检测的磁场范围是2-4mT 范围内的南北极性。 小型产品的小型磁体。
我认为使用 DVR5055双极检测器时、它们具有100mV/mT @5V 的灵敏度、无法找到这些器件。 由于磁场较低、我决定使用 DRV5056单极200mV/mT @5V 灵敏度
问题
- 请参见随附的图像。 DRV5056是否可用于检测低磁场? 如"工作区域"所示? 甚至是北区?
- 请参阅随附的示波器图像(黄色轨迹线)-显示霍尔传感器的实际输出、其中可检测到 N 和 S 磁场。 我只想确保它在部件内能够检测北场。 如果是、数据表中的哪一项规定? 我希望确保在我们投入生产后能够从霍尔传感器获得此响应。
- 考虑到我正在检测低磁场、您能建议使用另一个高灵敏度部件吗? 采用 SOT23封装?
谢谢