This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP9R00-SP:TMP9R00-SP 数据表校正

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP9R00-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1116028/tmp9r00-sp-tmp9r00-sp-datasheet-correction

器件型号:TMP9R00-SP

大家好、
您能不能帮助我们 澄清 TMP9R00-SP 的数据表信息。
我们在第8.2.2节中有一个疑问。  该 μA "对于2.0V 电源和每秒1次转换的转换率、当远程和本地通道都启用时、TMP9R00-SP 器件的功耗为136mW (PDIQ = 2.0V×68 μ W)。"
μA、当我们执行乘法(PDIQ = 2.0V×68 μ W)时、PDIQ = 0.136mW (而非136mW)
我们希望在此数据表上进行澄清和更新。 非常感谢。
我们是否应该使用"提交文档反馈"?
 
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您将此事提请我们注意。 正确、数据表中有一个拼写错误、其读数应为136 µW。 您可以提交文档反馈、我们还将在内部努力解决此问题。

    此致、

    Nicole