This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP101-Q1:地址线的上拉电阻。

Guru**** 1471450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1114765/tmp101-q1-pull-up-for-address-line

器件型号:TMP101-Q1

大家好、团队、

根据数据表、不建议在地址引脚(ADD0)上使用上拉电阻器。

对于我的应用、需要放置一个上拉电阻器。

可以吗? 在这种情况下、我是否可以知道是否有推荐值?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srilakshmi -  

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 如果您想确保器件在该引脚上看不到悬空、而不是被拉至 V+、那么这里应该有一个0欧姆的上拉电阻。