This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:使用不同的毫米波进行发送和接收

Guru**** 2481975 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1113322/iwr1443-using-different-mmwave-to-transmit-and-receive

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件:IWR1843

您好、E2E 专家、

你好。

我使用的是 TI 毫米波雷达。 我想将 IWR1843用作发送器、将另一个 IWR1443用作接收器。 但1443未接收到来自1843的线性调频脉冲。 我应该怎么做?

是否可以将线性调频脉冲从一个雷达传输到另一个雷达?

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    IWR1443无法接收来自 IWR1843的线性调频脉冲。  这是因为、为了使雷达处理接收到的信号、需要将其与原始发射信号混合、但由于电路板仅接收信号、因此它没有用于解调接收信号的参考点。  这些雷达不用于射频通信目的、 可以在此处了解这些雷达的用途/功能