This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP411-Q1:TMP411-Q1和 TMP411ADGKR 之间的区别是什么?#39

Guru**** 1194800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP411-Q1, TMP411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1112312/tmp411-q1-what-s-the-difference-between-tmp411-q1-and-tmp411adgkr

器件型号:TMP411-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP411

大家好、

TMP411-Q1和 TMP411ADGKR 之间有何区别

1、是否可以在不改变布局的情况下直接替换引脚对引脚?

2.两者之间的区别是什么? 客户是否需要更改软件以进行更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    TMP411-Q1符合 AEC-Q100标准、ESD 额定值与 TMP411略有不同。 客户不需要更改布局或软件、因为这两种器件都符合相同的电气规格、并且引脚对引脚兼容。

    此致、
    Nicole