请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-TUSS4440 您好!
我有两个 BOOSTXL-TUSS4440开发板。 我已经使用 IO_MODE1对第一个编程并持续传输。 第二个处于仅接收模式。 我想恢复突发频率、例如接收器上的 IO_MODE1。 我是否可以在 GUI 中查看它? 此外、当我将发送器更改为 IO_mode2模式时、我也希望在接收器中恢复它。 关于如何实现的任何建议都将非常有帮助。 谢谢。
基本上、我正在寻找一种方法来恢复发送器发出的突发模式。