This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2112:电容数字转换器

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7571, FDC2112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1108611/fdc2112-capacitance-to-digital-converter

器件型号:FDC2112
主题中讨论的其他器件:DAC7571

您好!

我想设计一个电容模拟转换器系统。 为此、我找不到任何能够直接将电容转换为模拟电压/PWM 的 TI IC。

因此、我计划使用电容数字转换器 IC 器件型号 FDC2112QDNTRQ1 (通过 I2C 实现数字输出)、后跟基于 I2C 的 DAC 器件型号 DAC7571IDBVT。

这里的查询是:

我能否将这两个器件背对背连接、以实现完整的电容-模拟转换器? DAC 如何直接与电容数字转换器的 I2C 输出通信? 在这里、我应该注意什么吗?

请在此处帮助解决上述问题/疑问。

此致、

Nikhil Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、  

    为了使这两个器件背对背连接、其中一个器件必须是 I2C 总线上的主器件。 FDC2112或 DAC7571都没有此功能、因此您需要使用 MCU 将电容信息移至 DAC。 您将需要一个 MCU 来初始化 FDC2112、因此只需在数据通信中通过 MCU 执行额外的步骤即可获得模拟输出。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您对查询的快速响应。  

    下面仅提供几个问题:

    1) 1)是否有其他 TI 传感器具有主 I2C 功能?

    2) 2) 是否有任何其他 TI 传感器可 直接将电容转换为模拟?

    P.S.我们的要求是:

    输入:10pF 至300pF 电容

    模拟输出:1V 至3V

    最终、我们需要检测电容的变化。

    此致、

    Nikhil Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、  

    1. 您需要一个 MCU 作为 I2C 主设备。 某些 MCU 的某些引脚具有特殊功能、例如 为电容式触控而设计的 CapTIvate MSP 系列。 但我们的专用传感器都无法成为 I2C 总线上的主设备。  
    2. 遗憾的是、我们的电容式传感器都无法提供电容到模拟选项。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是想确认:我可以使用 FDC2112测量10pF 至300pF 之间的电容吗?

    此致、

    Nikhil Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、  

    是的、使用此器件可测量的最大电容为250nF。  

    此致、  

    Justin Beigel