请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP61-Q1 您好、Epxert、
我在计算表中看到、对于四阶多项式、Rbias 固定为10k。 我们可以将 Rbias 更改为另一个值吗? 它会影响什么? 如果是、如何获得正确的计算公式? 谢谢。
BR、
ElecCheng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、电子
热敏电阻设计工具中的 Rbias 值固定为10kΩ Ω、如果使用 TMP61-Q1、则无法更改。 由于 TMP61-Q1的固有特性、改变偏置电阻器将改变流经器件的电流。 这将导致器件的电阻与温度表不同。 由于任何 Rbias 变化都会导致温度电阻发生变化、因此我们需要验证的排列过多。 如果您计划使用不同于10kΩ Ω 的 Rbias 值、则需要验证新的"耐热性"表、然后生成新的四阶多项式。
热敏电阻设计工具中有以下注意事项:
"TI 热敏电阻是硅基线性 PTC、受施加到分压器电路的总电流和电压的影响。 更改顶部电阻或偏置电压将影响电阻与温度的关系、并可能导致超出数据表中指定容差的温度误差。"
此外、您还可以使用 TMP61的 PSPICE 模型 来帮助验证具有可配置 Rbias 值的新 RT 表。
Jalen