This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3006:OPT3006新零件-1修订版有问题

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1108024/opt3006-opt3006-trouble-with-new--1-rev-of-parts

器件型号:OPT3006

我们的 Arrow Electronics 客户 Biamp 在使用 OPT3006YMFT 时遇到问题

它们的应用。  他们使用了几年、但最近才使用  

零件的新版本出现问题。   

TI 似乎必须改变 OPT3006YMFT 上的制造商合作伙伴或流程。 这些部件以前有一个丝印/日期代码,以“0”结尾

在部件的顶部,现在该指示灯以“-1”结尾。  具有0指示器的部件可在生物放大器的应用中工作,但可以在中使用

带有-1的零件不起作用。  

 

由于 Biamp 无法使任何部件正常工作、现在面临着线路故障的情况。  它们中有7000个-1标记的部件

MRB /差异物料笼。  

 

我们是否可以让像 Lindsey Fike 这样的人搭乘飞机访问 Biamp、或者让 opto 团队的一些专家通过远程呼叫提供帮助?
这一问题已变得紧迫,现在已成为比安“战争室”中的一个主题,比安首席执行官将讨论严重短缺问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我们正在与 Lindsey 联系、以便与他们同步。

    同时、您能否分享 IC 上完整标记的图片? 如果 您的商品包装盒/卷带上有其他信息、这也将有助于我进一步追踪。

    您能否详细介绍一下故障机制? 他们在这些装置上看到的问题是什么?

    最棒的
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是由客户 Biamp 填写的三页问题报告的副本。 它包含一些照片以及对他们看到的故障机制的描述。 同时随附了一张 Supsect 器件卷带照片、 谢谢 Jacke2e.ti.com/.../Problem-Description-TI-OPT3006-Customer-Biamp.pdfe2e.ti.com/.../Page-2-Problem-Description-TI-OPT3006-Customer-Biamp.pdfe2e.ti.com/.../Page-3-Problem-Description-TI-OPT3006-Customer-Biamp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可疑卷带照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您提供信息。 关于观察到的问题、我在文档中看到的内容是"通过单元将显示读取响应光的变化。 但是、在测试故障装置时不会观察到任何变化。"

    这是否意味着未通过的"1"单元读数为0 lux? 您是否能够确认良好设备和不良设备的照度读数是多少? 坏设备的照度似乎停留在特定值、对吧? 您能否确认设备上的光源水平和通过/失败的测试限制?

    如果您可以获得在该测试期间写入器件的配置寄存器(0x01)值、这也会有所帮助。

    最棒的

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我给你发了一封电子邮件。 我们可以继续在这里进行讨论。 如果您没有收到、请告诉我。

    最棒的

    Alex