我们的 Arrow Electronics 客户 Biamp 在使用 OPT3006YMFT 时遇到问题
它们的应用。 他们使用了几年、但最近才使用
零件的新版本出现问题。
TI 似乎必须改变 OPT3006YMFT 上的制造商合作伙伴或流程。 这些部件以前有一个丝印/日期代码,以“0”结尾
在部件的顶部,现在该指示灯以“-1”结尾。 具有0指示器的部件可在生物放大器的应用中工作,但可以在中使用
带有-1的零件不起作用。
由于 Biamp 无法使任何部件正常工作、现在面临着线路故障的情况。 它们中有7000个-1标记的部件
MRB /差异物料笼。
我们是否可以让像 Lindsey Fike 这样的人搭乘飞机访问 Biamp、或者让 opto 团队的一些专家通过远程呼叫提供帮助?
这一问题已变得紧迫,现在已成为比安“战争室”中的一个主题,比安首席执行官将讨论严重短缺问题。