This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为快速温度变化设置基线跟踪算法时需要考虑的因素

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC3114-Q1, LDC2114, LDC2112, LDC3114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1106887/faq-factors-to-consider-when-setting-the-baseline-tracking-algorithm-for-rapid-temperature-changes

主题中讨论的其他器件:LDC3114-Q1LDC2114LDC2112LDC3114

为 LDC2112、LDC2114、LDC3114或 LDC3114-Q1设置基线增量(NPBI 或 LPBI)时、需要考虑哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在为 LDC211x 和 LDC3114设置基线增量寄存器时、需要考虑几个不同的因素。  温度的变化率是主要影响因素。 变化速率越快、基线跟踪算法需要调整的速度越快、以防止出现错误输出状态。 基线增量设置决定了器件获得的每次测量样本的基线变化量。 因此、采样率将影响器件随时间推移而保持温度变化的程度。

    除了温度变化率之外、温度变化的方向也会产生影响。 基线跟踪算法具有一个针对基线值何时变为负值的快速跟踪设置。 发生这种情况时、基线增量步长将根据快速跟踪因子增大、从而使其能够比测量数据高于0时更快地进行补偿。

    器件增益在基线跟踪算法之后应用、因此不会对基线增量设置的性能产生直接影响。 换句话说、增益会增加温度变化以及基线增量的影响。 因此、增益可用于控制按钮按压的感觉、同时对温度补偿的影响极小。

    设置基线增量的最后一个考虑因素是设计的用例。 您应该考虑何时按下按钮与温度变化相关。 如果在温度降低时按下按钮、基线跟踪算法将与温度变化方向相同、并且即使仍然按下按钮、也会导致数据低于按钮阈值。 即使在稳态温度下、如果在按下按钮期间未暂停基线跟踪、则数据也可能会降至阈值以下、并关闭数字输出以进行长时间按钮按下。 因此、预期按钮按压的最长时间会影响应用程序中可使用的最快基线增量设置。

     

    了解这些因素后、了解温度变化如何影响应用中的传感器设计非常重要。 这与预期的按钮响应相结合、将为您提供有关应用的基线增量需要多快的信息。

    有关基线跟踪算法和基线增量设置的更多信息、请参阅以下内容:

    此致、

    Justin Beigel