This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95233:在0 C /- 255 C 的远程范围内使用器件 LM95233

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95233, TMP461
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1132928/lm95233-use-device-lm95233-in-remote-ranges-from-0-c---255-c

器件型号:LM95233
主题中讨论的其他器件: TMP461

您好!

如果  可能的话,我想使用组件 LM95233将远程二极管的温度范围从0 C 到-155 C?

如果   该组件在0 C 至255范围内适用于远程二极管、那么它也可以在0度至-255度范围内工作?

我的二极管靠近 IR 探测器的冰箱,我要测量的冰箱的温度范围为0至-155 C。

我要 测量的范围。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E2E 专家、

    作为额外的查询、Evgeny 能否 使用偏移寄存器并添加偏移范围+63.5°C/−64°C?

    感谢您的参与、我们期待您的回应。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"12位加号"模式下、LM95233只能报告低至-128C 的温度。 您无法修改无符号模式以报告负温度。  

    LM95233使用远程二极管的精度仅在-40至140C 的温度范围内得到保证。 远程二极管本身在整个温度范围内可能表现不好、并导致 TI 无法控制的进一步误差。 如果远程二极管的温度低于我们的保证温度范围、情况尤其如此。

    TMP461的精度规格要高得多、远程二极管的精度在-55至150C 范围内。 这是我们可以提供的最宽范围。

    谢谢、