This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:HDC 系列底部的传感器部件

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010, HDC1000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1133277/hdc3020-sensor-part-on-the-bottom-side-in-hdc-series

器件型号:HDC3020
主题中讨论的其他器件:HDC2010HDC1000

您好!  

如果有任何有关底部有传感器部件的产品的未来产品系列信息、您能告诉我吗?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    感谢您在传感论坛上发帖!  

    我们发布了一款非常受欢迎的湿度传感器、底部是开口 HDC2010。 如果这不能满足您的需求、请分享具体差距。 您还能分享一下为什么要在底部专门寻找开口吗?

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavani Tenneti

    我的客户正在使用 HDC1000、但由于电源问题、必须使用另一个器件进行更换。
    他们目前正在使用底部有传感器器件的产品、因此我想了解 TI 是否计划在未来发布此类器件。

    由于 HDC2010与 HDC1000的寄存器不兼容。如果计划出现新的型号、我们希望将其视为转换目标设备。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    我们目前没有任何计划发布底部带有传感器的器件。  

    此致、
    Pavani Tenneti