This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV5032:如何为位置传感应用设计霍尔效应传感器的容差?

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1053107/faq-drv5032-how-do-you-design-for-tolerances-with-hall-effect-sensors-for-position-sensing-applications

器件型号:DRV5032

您只需要一个磁体和一个霍尔效应传感器、您都已设置好、对吧? 概括而言、这种说法是正确的。 但是、如果您在寻找位置测量和磁体到达特定位置时触发的精度、则需要进行一些仔细的设计。 此设计过程需要将合适的磁体与具有适当灵敏度的霍尔效应传感器配对使用。 这种配对将取决于磁场强度公式中使用的多种磁体规格和器件规格。 如果您刚刚熟悉这些公式、可能会因为涉及的变量太多而感到有些不知所措。 幸运的是、TI 开发了一款基于 Excel 的工具、该工具已经准备好了这些公式、可以帮助您快速了解设计进度。

磁感应接近工具


磁感应接近工具允许您指定磁体规格、包括形状、尺寸和成分。 然后、您可以指定磁体如何向您的传感器移动以及运动范围。 最后、您可以通过它筛选 TI 的各种霍尔效应传感器产品系列、以查看哪个器件具有最适合您所用磁体和您想要检测的运动的感应能力。