This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高频电流传感器

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: INA168, INA138, TMCS1101, AMC1300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1055001/high-frequency-current-sensor

主题中讨论的其他器件:INA168INA138TMCS1101AMC1300

我正在寻找加热器线圈的电流感应解决 方案、线圈工作电压为 DC300-400V、最大电流为8A、我需要获得线圈上的实时电流、采样率至少为每秒500k。 有人能帮您推荐一下、提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    感谢您使用 E2E!

    我可以在此处推荐一些设计路径:

    对于您描述的条件、这里的挑战是300V-400V 工作电压、因为我们基于分流器的解决方案通常无法处理此幅度的共模电压。 您可以检查的一个简单选择是 在加热器线圈的低侧设计传感器。 如果您在线圈和接地端之间实施传感器、这将消除共模电压、因为分流器上产生的共模电压将接近 GND 电压。 不过、低侧设计有一些折衷、您可以 在此处了解这些折衷。  

    其次、为了使您的设计达到该电压电平、可以使用其他组件、例如我们在 本指导手册 中介绍的基于 INA138的400V 工作电压。 但是、此设计仅适用于我们的电流输出器件、因此此处仅可使用 INA138或 INA168。

    最后、我还建议查看 TMCS1101、这是一款基于霍尔效应的器件、可承受高达600V 的电压和高达15A 的恒定电流。 该器件可能是此场景的理想选择、但由于其运行的霍尔效应性质、因此还附带了其他布局注意事项。  

    此外、在 所有这些设计路径中、这些器件的带宽  并不适用于高速运行(INA138 BW = 800kHz、TMCS1101 = 80kHz)、因此、无论您采用哪种设计路径、如果您计划以500kSPS 频率对输出进行采样、 您很可能需要使用高速缓冲器将输入缓冲到 ADC 中、以实现最佳趋稳。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Carolus、

    感谢您的推荐、INA138的数据表中提到总输出误差2.5%、这是否意味着测量精度为2.5%?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    是的、但具体而言、Vsense = 100mV。

    在 Vsense 小于该值时、由于偏移引起的误差增加、误差可能会更大。 对于总误差、 如果您希望理论上计算总误差、可以使用我们视频系列中讨论的平方和根近似值、但这是您在整个温度范围内看到的 INA138典型总误差。

    室温下2%的限制实际上是经过测试的限制、任何在室温下出现>2%误差的器件都将从产量中移除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Carolus、

    这听起来很公平、我会看一下。

    BTW、  您是否有任何关于高带宽检测300-400V 直流电压的建议、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    遗憾的是、对于这种工作电压水平、如果 BW 如此之高、我认为这种电压水平的选择并不多、因此无法在单个 IC 中实现。 您可以在负载的低侧运行高速放大器、从而有效地消除了共模问题、因为 VCM 大约为零、但这需要进行自己的权衡、即失去检测 GND 故障的能力。  

    您可以查看的另一个选项是 AMC1300系列、它采用了隔离式设计、但我相信这些器件也会增加大约250kHz 的输出带宽。 要驱动500kSPS 的速率、我想您需要带宽约为2MHz 的放大器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Carolus!