This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235-Q1:SPICE 模型

Guru**** 1128990 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1053185/tmp235-q1-spice-model

器件型号:TMP235-Q1

大家好、

您能为我们提供有关此 IC TMP235-Q1的 PSpice 仿真模型的帮助吗

此致、

Mohana Krishnan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monana:  

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!  

    我们目前没有计划为此器件制作 PSpice 模型- Valeo 在这方面的紧迫性或硬性要求是什么?  

    该器 件具有10mV/°C 的线性增益斜率、在三个温度范围内具有给定的偏移值。 (请参阅数据表的第8页)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们希望通过仿真来验证器件的精度水平。 这就是提出查询的原因。

    如果您的终端没有 SPICE 模型、我将检查并返回所需的数据以进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohana、

    请告诉我们您分析所需的数据、我们将在这方面提供帮助。

    Jalen