主题中讨论的其他器件:LDC0851
非常感谢你的帮助。
我正在尝试使用两组 LDC_CORE_EVM 对堆叠线圈进行实验。
我想使用两组、我想使用 LDC 计算工具来仿真是否可以提前进行感应操作。
我想进行仿真、看看使用 LDC 计算工具是否可以进行感应操作。
我想使用 LDC 计算工具来仿真感应操作是否可行。
LDC_COIL_EVM 的圆形 COIL_COILH 用作传感器线圈:2层。
当使用其他 LDC_CORE_EVM 的圆形线圈 H 作为参考线圈时(2层)
我认为应该输入到 LDC 计算工具的传感器线圈和基准线圈总数是"4"、是这样吗?
询问2:您能告诉我如何使用两组堆叠的 LDC_CORE_EVM 吗?
我以前曾问过这个问题,但至今仍未收到任何答覆。
非常感谢您的回答。