请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT01 主题中讨论的其他器件: TMP392
您好!
我的客户需要帮助。
我需要知道这些温度传感器的确切感应点: LMT01和 TMP392。 我有一个精确的应用。
请帮助。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chong -
LMT01的工作温度范围为-50°C 至150°C、有效分辨率步长为0.0625°C/LSB。 如果您的问题的含义是感应"点"、则可以将整个零件(小)的主体视为感应"点"。
TMP392是一款温度开关。 它还是一个小型器件、其主体也可被视为感应"点"、实际的功能感应跳闸点(在温度范围内)由外部电阻器设置。
两个器件在各自的数据表中都有示例布局-如果您需要布局帮助、请告知我们。
IC 本身就是温度传感器。 请参阅 https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_bandgap_temperature_sensor
谢谢、
任