您好、先生、
我对 lmp91200 IC 的连接有疑问
没有在 ADC 上获得正确的值。
我尝试使用 Arduino nano 电路板读取模拟信号
我已配置 ADC 每500ms 读取 LOOP ()一次
当我更改 pH 缓冲液时、没有任何值发生变化。
我只使用不同的 pH 缓冲液解决方案来检查 ADC 原始值
我已将工作 pH 传感器与 IC 连接在一起
我在3.3V 直流电压下操作该 IC
我还给出了 VREF = 3.3V
我已将 Vout 连接到微控制器 ADC
因此、当我更改 pH 缓冲液时、无法获得适当的模拟输出。
这意味着我在微控制器上具有10位 ADC 分辨率
但从 lmp91200获取的 ADC 原始值会继续变化。
谢谢。