主题中讨论的其他器件:LDC1612、 LDCCOILEVM、
非常感谢你的帮助。
LDC_CORE_EVM 中有具有相同规格的线圈(线圈 B 和 C、线圈 D 和 F)、但请告诉我如何使用它们。
我想、相同的线圈可以通过多种方式用于检测大型物体。
在这种情况下、我们是否使用支持2通道传感器的 LDC1612或类似器件作为 LDC 器件、或者是否串联两个线圈以增加电感?
如果您能提供一些使用示例、我将不胜感激。
非常感谢。
Hiroaki Yoshida
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢你的帮助。
LDC_CORE_EVM 中有具有相同规格的线圈(线圈 B 和 C、线圈 D 和 F)、但请告诉我如何使用它们。
我想、相同的线圈可以通过多种方式用于检测大型物体。
在这种情况下、我们是否使用支持2通道传感器的 LDC1612或类似器件作为 LDC 器件、或者是否串联两个线圈以增加电感?
如果您能提供一些使用示例、我将不胜感激。
非常感谢。
Hiroaki Yoshida
您好!
LDCCOILEVM 电路板的线圈 B、C、D 和 F 设计用于线性传感应用、其中目标沿着这些线圈的长度滑动。 有关 这些线圈设计的更多信息、请参阅 LDC1612 LDC1614线性位置感应(修订版 A)应用手册。
如果您需要比较感应线圈和基准之间的值、但不会增加感应范围、那么使用同一线圈运行传感器的两个通道是很好的。 如果您担心目标并非总是与线圈平行、这也会对大型目标有利。
您希望通过将两个线圈串联来实现什么? 它是对目标的额外覆盖、还是您正在尝试提高感应范围? 我们没有类似这样使用两个串联电感器的示例、但您可以使用 FEMM 对它们进行仿真、以查看对磁场的影响: 使用 FEMM 仿真电感式传感器(有限元方法磁性元件)(修订版 A)。
您尝试在大型物体上检测到的运动和距离是多少?
此致、
Justin Beigel
迈克雷先生
非常感谢您的回答。
我有一个基本问题:LDC0851EVM 是否假定有两个传感器线圈?
在这种情况下、需要两个 LDC_CORE_EVM 板。 在这种情况下、我是否需要两个 LDC_CORE_EVM 板?
它是否需要两个 LDC_CORE_EVM 板?
或者、即使只有一个传感器线圈、是否可以使用 LSENSE 侧电感转换器和 LREF 侧电感转换器?
或者、即使只有一个传感器线圈、LSENSE 侧电感转换器和 LREF 侧电感转换器也会以分时方式工作。
或者、即使有一个传感器线圈、LSENSE 侧感应转换器和 LREF 侧感应转换器也会分时工作、因此传感器线圈是否可以共享?
请告诉我 LDC0851EVM 的运行情况。
非常感谢。
H. Yoshida
您好!
LDC0851确实需要两个相同的线圈才能工作。 LDC0851对两个传感器值进行比较、以确定数字输出是高电平还是低电平。 如果您要在 SENSE 和 REF 之间共享线圈、则输出将永远不会切换、因为它们的值将始终相同。 此 E2E 博文介绍了如何将 LDCCOILEVM 中的两个线圈与 LDC0851EVM 搭配使用、并可用作参考。
此致、
Justin Beigel