This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5057-Q1:DRV5057Z3QDBZR 和 DRV5057A3QDBZR 之间的差异

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5057
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1135354/drv5057-q1-the-difference-between-drv5057z3qdbzr-and-drv5057a3qdbzr

器件型号:DRV5057-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV5057

各位专家:

我在  DRV5057的数据表中找到 DRV5057Z3QDBZR 和 DRV5057A3QDBZR。  您能否分享这两个器件之间的差异? 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松镇

    感谢您提出这个问题。  Z 型应用了零温度补偿、而 A 型将补偿+0.12%/C、这与钕磁铁相反。

      

    谢谢、

    Scott