This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3007:详细集成(采样)时序

Guru**** 1482555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1018881/opt3007-detail-integration-sampling-timing

器件型号:OPT3007

你(们)好

您可以帮助提供详细的时间安排吗? 话虽如此,详细说明了接收 I2C 命令(单次触发)、ADC 采样和 ADC 转换后的时序...

根据时序、我们需要评估显示面板中是否可以使用3007来在每个帧消隐时间内感应光。

谢谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    数据表中提供了所有转换时间详细信息。 有关 这些详细信息、请参阅规格表和相关脚注5中的总积分时间。 由于器件最短时间为100ms、并且显示消隐时间通常较长、因此这种做法不太可能奏效。 所需的显示消隐时间是多少?

    最棒的

    Alex