主题中讨论的其他器件:HDC2022、
我们在产品中一直使用 HDC2021/HDC2022、产品在处理预期的温度结果、这是因为装配后、温度突然下降了8摄氏度、与参考值相关。我们已经完成了各种测试案例来检查这一点、 当我们改变环境温度时,传感器正在响应,但再次下降8-10度,以参考值为基准。 例如、器 件报告的温度为23°C、其中基准电压为23.2的时间超过6个月、传感器的所有突然温度下降至15°C、其中基准电压相同。
已经完成了多次测试,但传感器不工作。
我们已将所有传感器位置光绘图像、原理图设置分享到 TI 论坛。 此外,小组还要求在 出现此问题时读取默认寄存器,供参考我们正在执行此操作并读取默认寄存器。
在过去的一段时间里,我们一直在4-5个传感器中看到这个问题。
传感器突然出现故障的原因可能是什么、这在组装后是准确的。 这是一个紧迫的问题,因此请帮助我们找出根本原因。