主题中讨论的其他器件: HDC2022
"工作电压是否大于2.7V? 如果是、我们可以访问默认寄存器吗? 为此、对器件进行下电上电并读取所有寄存器。"
尊敬的团队:
对于 HDC2021、上述评论是在链接的帖子中给出的。 我是否可以知道2.7V 电压的背景? 提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Puneeth、
HDC2021材料 由多个器件上的测试、验证和应用工程师进行了检查、我们能够验证此问题是否已得到解决。 我们在多个电压电平以及不同的温度和湿度设定点验证了这一点。 您不应对当前的 HDC2021或 TI.com 上库存的 HDC2022材料有任何疑问。
HDC2022 器 件上确实有一些标记(引脚1的位置等)、但这些标记覆盖了工厂安装的 PTFE 滤波器。
此致、
Pavani Tenneti