请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1000EVM 大家好、
我的应用
问题1:这是一个四极磁轴承、我的目的是在轴承运行期间使中间的转子始终保持稳定。 需要使用传感器来始终检测转子的位置。 我的想法是使 LDC1000EVM 的 PCB 线圈具有合适的尺寸、并将其固定到红色圆圈中的定子齿上、如图所示、因为转子和定子齿(即气隙)之间的距离相对较窄 (预计只有0.5mm)、PCB 线圈的厚度是否可以小于此尺寸要求? 是否可以将其置于该位置?
问题2:能否如图所示将 PCB 线圈置于红色圆圈上(即、将 PCB 线圈缠绕在定子绕组上)? 这是可行的吗? 那么、它会对传感器的检测产生影响吗?
问题3:能否为我提供 PCB 线圈安装解决方案? 除了我认为自己的两种方式之外? 在什么位置更适合安装它(目的是检测中间转子的位置、以便转子在悬架中保持稳定)?
此致、
Susan Ren