https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1158502/ldc0851-ldc0851-or-ldc1101
器件型号:LDC0851主题中讨论的其他器件: LDC1101、 TMAG5170
您好!
我想将 LDC0851用于拨杆轮系统的事件计数。拨杆轮有5个齿、旋转约7000转/分。
我使用 PVDF 齿、直径约为1mm 的316不锈钢。
我尝试 使用 电子表格来设计 LDC0851,如下图所示。
最接近的目标距离约为1.5mm、我想切换2mm~2.2mm、 电子表格设计显示开关差异约 为0.1mm。
是否可以感测到与 LDC0851相差0.1mm? 或者 我需要使用 LDC1101或其他 LDC 系列。