This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:采用 TMCS1100进行直流/直流电流控制的案例和文档

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1028305/tmcs1100-cases-and-documents-that-adopted-tmcs1100-for-dcdc-current-control

器件型号:TMCS1100

您好!

TMCS1100具有窄频带、但我觉得它可用于直流/直流应用、具体取决于电流控制方法。
如果您对直流/直流转换器的采用记录和应用手册有任何信息、请告诉我。

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    TMCS 系列仍然是一个相对较新的器件系列、虽然我们的可用配套资料列表不断增加、但遗憾的是、我们没有任何直接的应用手册来重点介绍反馈控制系统中的器件实施。 我同意您的看法、器件是此类应用的候选器件、因为控制系统的带宽通常远低于拓扑的开关频率。 今天、我要介绍的是一些成功实施了该器件的参考设计、供您查看:

    1kW GaN 图腾柱 PFC 和半桥 LLC: https://www.ti.com/tool/TIDA-010062 (TMCS1100)

    4kW 数字交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP40690 (TMCS1100)

    用于电机控制的230VAC 同相电流感应: https://www.ti.com/tool/TIDA-010059#3