This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3006:窗口设计

Guru**** 698420 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3006, OPT3004, OPT3001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1025893/opt3006-window-design

器件型号:OPT3006
主题中讨论的其他器件: OPT3004OPT3001

大家好、

  1. 如±45°,如果玻璃厚度为0.4mm。 IC 与玻璃或其他之间的长度。 (详情如下红色圆圈所示)? 我在 OPT3006数据表中看不到"Hs"值。
  2. 哪种类型的窗口? 圆形还是正方形?
  3. 我们是否应该遵循其他设计指南行? 以下 E2E 链接除外。
    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/884142/faq-opt3001-opt300x-family-parts-industrial-design-of-light-sensor-with-cover-glass-window-opening?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=OPT3006%2520window# 

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    为什么 OPT3006位于蓝色框内? 进行了标记。 OPT3006没有封装

    两者都可以工作、但取决于尺寸。 您提供的 e2e 中链接的应用手册提供了更多详细信息

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    抱歉、器件型号错误。

    我的客户希望使用 OPT3004。 我检查了数据表、它看起来与 OPT3001相同。 我根据客户的尺寸计算出 WX 和 Wy 仅为1.41mm 和1.31mm。 正确吗?  

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    好的、明白了。 您在问1.41x1.31mm 窗口是否会提供+/-45deg FoV?

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、WX 和 Wy 值是我根据客户信息进行的计算。  

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    好的、感谢您在这里进行澄清。

    最棒的

    Alex