请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3001 主题中讨论的其他器件: OPT3006、 OPT3004
大家好、
你好。
我们的客户 目前正在选择在下一个产品中使用的环境光传感器、并正在比较 TI 的不同传感器。 更精确:OPT3001与 OPT3004与 OPT3006。 由于这三个传感器看起来非常相似、因此他们想 知道哪一个传感器最适合其增强现实眼镜。 传感器 将用于自动将显示亮度调整为环境亮度。
谢谢、此致、
艺术