This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 湿度传感器

Guru**** 1461430 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020, HDC3020-Q1, HDC2021, HDC2022, HDC2080, HDC2010, HDC1010, HDC1080
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1025120/humidity-sensor

主题中讨论的其他器件:HDC3020HDC3020-Q1HDC2021HDC2022HDC2080HDC2010HDC1010HDC1080

您好!

你好。 我有一位客户对 TI 的传感器产品有疑问。  我建议在湿度传感器下使用8种产品。 请查看他对湿度传感器的查询。  非常感谢。

"这些选项(8个湿度传感器)似乎可以满足我们的需求、但我的问题是如何将它们连接到 IBM Watson 等系统、以便我们公司的软件可以通过 API 调用吸收数据?"

HDC3020: www.ti.com/.../HDC3020
HDC3020-Q1: www.ti.com/.../HDC3020-Q1
HDC2021: www.ti.com/.../HDC2021
HDC2022: www.ti.com/.../HDC2022
HDC2080: www.ti.com/.../HDC2080
HDC2010: www.ti.com/.../HDC2010
HDC1010: www.ti.com/.../HDC1010
HDC1080: www.ti.com/.../HDC1080

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    您需要通过这些传感器的 I2C 端口将其连接到兼容微控制器(MCU)、例如 MSP430系列中的微控制器。 其中许多 MCU 具有以太网或 WiFi 网络连接、允许它们与互联网 API (如 IBM Watson)进行通信。  

    谢谢、

    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray -除了 Randy 的评论之外、我还可以在这里添加一个示例、dev.ti.com 上提供了两个相关示例、即 HDC2080、它也适用于 HDC2010、HDC2021和 HDC2022

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALbrTxwrCNlp7358Kjw6Nw__pTTHBmu__LATEST (LPSTK-CC1352到云)

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABXQlRt3XAztLa8lY-NJ1Q__fc2e6sr__LATEST (LaunchPad + BASSENSORSMKII)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    很好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    这些微控制器是否能够与传感器进行无线交互。 问题是将多个传感器连接到一个控制器、然后将所有这些信息传递到 IBM Watson。 如果我需要对所有这些传感器进行硬接线、这可能会导致部署问题。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线-  

    每个传感器都可以具有由无线电控制的 MCU、并连接到网关 MCU 或手机。 请参阅我提供的 LPSTK 链接、以示例说明如何与手机或其他 BLE 到云网关配合使用。  

    这也是 LPSTK 的 OOB SLA

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALbrTxwrCNlp7358Kjw6Nw__pTTHBmu__LATEST