专家您好!
我对 TMP390的配置电阻器有疑问。
在数据表中、它显示了大量电阻器上的参数设置。
但是、我们的客户不能使用如此高精度 的电阻器。
然后、我想获得根据所选电阻器估算温度设置的公式?
此致、
Kazuki Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kuramochi-San、
您的客户是否无法使用1%的外部电阻器?
TMP390的设置电阻器通过电流源偏置、并在内部解码为特定的温度阈值或跳闸点。 我们建议使用1%的外部电阻器、以确保正确设置目标阈值。
在上电复位时对阈值进行两次连续测量。 如果这两个测量值不一致、则通道输出设置为零、并重复该过程。 如果您的客户无法使用1%的电阻器、则会面临此系统级故障的风险。
Jalen
您好、Jalen-San、
感谢您的快速帮助。
很抱歉、我的解释不够。
客户不仅担心"精度"、而且担心"解决方案"。
它们需要使用 E12串联电阻器、但数据表要求我们使用 E96电阻器。
因此、我想知道如何计算
根据您的说明、该器件在 POR 时通过"ADC"读取电阻器上的电压。 对吗?
此外、如果 上述理解正确、我怀疑精度和分辨率较差的电阻器只会导致错误的配置值。
但是 、您说该器件无法完成 读取电阻值的测量过程。
剂量意味着每个所需的电阻值之间有任何保护带?
此致、
Kazuki Kuramochi
Kuramochi-San、
我会说您的怀疑是正确的。 TMP390的工作方式是跳闸点之间没有内插。 例如、查看阈值设置-可以将设定点配置为50°C 或52°C 51°C 没有跳闸点
E12串联电阻器存在两个问题。
由于电阻器的值和容差、检测到的跳闸点最终可能会接近定义的温度阈值的中点。 (例如 、接近51°C、而不是定义 的50°C 或52°C。)
从器件级别来看、如前所述、如果两 个连续测量不匹配、TMP390会将相关通道输出设置为零。 在系统级、这可能会产生不良的"跳闸"。
出于这些原因、我们需要建议客户将 E96电阻器与 TMP390串联。
Jalen