请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP451-Q1 主题中讨论的其他器件:TMP451
你(们)好
蓝色表示远程温度(tmp451)、红色表示实际温度曲线、
随机异常温度将出现在远程温度检测中、
是什么原因导致了这种情况? 你有什么好的建议吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Neal、您好!
感谢您的发帖。
根据数据表中的表1、TMP451无法为您提供高于191C 的温度。 这里是如何进行温度转换的?
除了这些尖峰外、TMP451似乎能够很好地跟踪所需的温度。 它们可能是由于连接不良或随机环境噪声造成的。 我建议 对电路板进行彻底清洁、并尝试在另一个位置进行测试、以查看是否仍然出现尖峰。 还值得目视检查电路板上二极管和 TMP451周围的焊点。
最后、您能否在示波器上捕获 I2C 线路? 最好读取温度寄存器。 由于 噪声或 I2C 时序、意外交换最高有效位会导致如此大的下冲。
此致、
Brandon Fisher