主题中讨论的其他器件: LDC3114-Q1、 LDC3114、
您好!
我们在自己的电路板上使用 LDC1614来检测线圈上金属的接近情况。
为了优化能耗、我们希望在线圈上没有任何东西时降低采样率(62.5sps)并增加采样率(250sps)。 我们使用多通道模式(4个通道)。
为此、为了避免更改太多寄存器的值、我们通过软件对其进行管理。
我们使用周期为16ms 的计时器来唤醒 LDC1614
2.当 DRDY 发生时、我们读取数据
3.将 LDC1614置于睡眠模式、16ms 后将执行唤醒命令
在下面的图表中、Y 轴是数据的值。
蓝色表示采样率较高的器件。
以红色显示的是采样率降低的器件。
黄色表示偏移出现的转换。 除了配置寄存器中的 SLEEP-MODE_EN 之外、我们没有任何改变。
您是否能够帮助我们了解如何管理此偏移? 这是正常的吗?
当我们加快采样速率时、偏移出现但方向相反(偏移为正)、我们在采样速率降低之前到达相同的数据振幅。
问题是、我们的分析算法会检测到该振幅变化、作为新的检测、因此检测中会出现一些错误。
非常感谢您的帮助。
此致