请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMCS1100-Q1 主题中讨论的其他器件:TMCS1100
大家好、我一直在查看 TMCS1100系列电流感应 IC、与 A3版本相比、A4版本的灵敏度可提供更好的测量分辨率。
但是、在读取数据表时、该表的电池单元中只有一个破折号(-)、表示 TMCS1100A4-Q1和 Vs=3.3V 的组合。 不建议这样做? 如果使用此组合、结果可能是什么?
提前感谢您的任何帮助或信息。
Alex