This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100-Q1:A4版本无 Vs=3.3V 数据? 不推荐?

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1040266/tmcs1100-q1-no-vs-3-3v-data-for-a4-version-not-recommended

器件型号:TMCS1100-Q1
主题中讨论的其他器件:TMCS1100

大家好、我一直在查看 TMCS1100系列电流感应 IC、与 A3版本相比、A4版本的灵敏度可提供更好的测量分辨率。

但是、在读取数据表时、该表的电池单元中只有一个破折号(-)、表示 TMCS1100A4-Q1和 Vs=3.3V 的组合。 不建议这样做? 如果使用此组合、结果可能是什么?

提前感谢您的任何帮助或信息。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我正在就此与我们的系统团队进行联系。 我明天应该有一个答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我已向系统验证情况确实如此。 更大的增益信号链需要更大的最小电源来处理器件内部的摆幅。 我在第一次通过时错过了这一点、但我们确实在建议的操作中指定了这一点:

    根据上述说明、电源电压小于4.5V 时器件的运行很可能会导致潜在的非线性运行。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。