This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:OPT3001是否可以由 OPT3004 P2P 替代

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, OPT3007, OPT3004, OPT3006, OPT3002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1039512/opt3001-is-opt3001-can-be-p2p-replaced-by-opt3004

器件型号:OPT3001
主题中讨论的其他器件: OPT3007OPT3004OPT3006OPT3002

1. OPT3001是否可以由 OPT3004 P2P 代替、而无需任何软件更改?   OPT3007呢?

2. OPT3001和 OPT3004是否适用于门打开检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    OPT3001和3004是 P2P、无软件。 OPT3007具有不同的 i2c 地址、但软件不同。 但是 、OPT3006/7只能用于柔性 PCB、并且具有严格的制造要求。 它用于空间受限且 OPT3004无法正常工作的应用。 对于刚性 PCB 、不能使用 OPT3006或3007。 即使在柔性视场上、也需要使用柔性切口进行评估。

    2.我不确定该检测的详细信息。 您能否提供更多信息?

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、谢谢!!
    我的一位客户在 黑暗环境中使用 OPT3002进行门打开检测。

    但 OPT3002现已缺货、他们计划同时使用 OPT3001和 OPT3004和 OPT3007。