请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP461-SP 各位专家、您好!
在航天应用中、我们通常会将信号引脚直接连接到电源引脚。
对于 TMP461-SP 的地址(A0和 A1)引脚、可使用的最大值电阻器代替直接连接到 VCC 或 GND 的电阻器是多少?
此外、对于浮点情况、可以使用什么电阻分压器值来可靠地设置1/2 Vs 电平并提供相应的正确地址值。 通常也不建议使用悬空引脚。
此致、
Jim B